Choose a country or area to see content specific to your location
アプリケーションノート
はじめに
CAN、CAN FD、LIN、SENT、PSI5、CXPI、FlexRayなどの車載用シリアルバスのデバッグ/特性評価にオシロスコープが使用されていますが、その主な理由は、オシロスコープ本来の機能でこのような信号のアナログ品質を評価できるからです。オシロスコープによるアナログ特性評価は「物理層」測定と呼ばれます。一方、シリアル・バス・プロトコル・アナライザは、「アプリケーション層」の測定に最適化されています。このような測定器は、上位の抽象化されたレベルのデータフローをトレースすることに主眼がおかれ、物理層測定機能はほとんど備えていません。オシロスコープがシリアル・バス・プロトコル・アナライザの代わりにならないように、シリアル・バス・プロトコル・アナライザもオシロスコープの代わりにはなりません。車載用シリアル・バス・アプリケーションには、通常、両方が必要です。
今日、さまざまなメーカーから市販されている多くのオシロスコープで、車載用アプリケーション専用のオプションが用意されています。Keysight InfiniiVisionシリーズオシロスコープでは、キーサイトしか実現できない以下の独自測定機能により、車載用シリアルバスの物理層を効率よくデバッグ/評価できます。
このアプリケーションノートでは、車載用シリアルバスの物理層を迅速にデバッグ/特性評価するのに役立つ、InfiniiVision Xシリーズオシロスコープの独自の自動車測定機能と高度な解析機能について説明します。
主な機能には以下のものがあります。
キーサイトの素晴らしい製品/ソリューションについてさらに詳しくご紹介いたします。今すぐダウンロードしてください!
コンテンツのロックを解除する
無料でお申し込み頂けます
*Indicates required field
ありがとうございました。
フォームが送信されました。
Note: Clearing your browser cache will reset your access. To regain access to the content, simply sign up again.
×
営業担当者からご連絡させていただきます。
*Indicates required field
ありがとうございました。
A sales representative will contact you soon.