Column Control DTX

通用输入在数据采集系统中的优势

应用指南

并非所有的数据采集器 DAQ都能处理所有的输入。如果您的输入与 DAC 不兼容,那就需要用到昂贵且复杂的信号调节电路。在数据采集器 DAQ上如果有通用输入,您就可以使用现有的传感器,根据具体需求,花费最少的投资来更新系统。

面对测量多个传感器和多种信号类型的测试挑战,您可以借助 34970A 或 34972A 等通用且强大的 DAQ系统,轻松并经济高效地设计自动化测试。借助内置的 DMM,34970A/34972A 可以测量通过多路复用卡路由至记录器的各种输入。遵循一些简单的测量技巧,用户可以优化测试仪表的吞吐量、扫描速度或精确度。凭借DAQ系统,设计自动化测试变得比以往更简单。

本文将为您介绍有关设计和系统方面的考虑因素,以及加速进行自动化测试的技巧。

×

请销售人员联系我。

*Indicates required field

您希望以何种方式进行联系? *必填项
Preferred method of communication? 更改电子邮件地址?
Preferred method of communication?

请通过单击按钮,提供给是德科技您的个人数据。请在Keysight隐私声明 中,参阅有关我们如何使用此数据的信息,謝謝。

感谢您!

A sales representative will contact you soon.

Column Control DTX