Choose a country or area to see content specific to your location
解决方案概述
5G 正在迅速向我们迈进,随之而来的将会是万物随时随地互联,以及更快、更可靠、 近乎即时的连接。 全部三个优先的 5G 用例都设立了非常积极的设计目标。在增强型移动宽带(eMBB) 中,下行链路和上行链路中的目标峰值数据速率分别为 20 Gbps 和 10 Gbps,这一 技术指标足以支持 4K 或 8K UHD 视频流传输。在超高可靠性低时延通信(URLLC) 中,要求时延必须低于 1 ms 以便支持自动驾驶汽车和关键任务型无人机等要求极为 苛刻的应用。此外,在大规模机器类通信(mMTC)中,要想支持高密度物联网传感 器网络,必须具备支持每平方公里最多 200,000 个设备的能力。要实现这些目标,5G NR 芯片、元器件和设备都需要采用新的测试方法和技术。
5G新空口(New Radio)初始标准已通过 3GPP 批准,首款芯片已经问世,大规模试验和商业化部署即将拉开帷幕。5G需要新的技术,同时也需要在性能方面进一步提升,这给您设计、测试和优化 5G设备带来了严峻挑战。
5G产品工作流程中的各个阶段需要进行不同的测试。在设计初期,通过仿真工具可以深入了解芯片和元器件集成到无线设备中之后的性能,也可以了解该仿真设备如何与周围环境进行交互,这让您可以缩短设计周期。在设计后期,通过在实际环境下对设计的射频性能进行测 试,可以确认设备是否能在其设计指定的射频信道中正常运行,也可以验证设备在射频和毫米波频谱上连接到网络时的性能。
是德科技很早就与行业领导者展开合作,共同探索复杂的 5G技术,并为许多不同的使 用场景开发测试用例。是德科技的 5G NR设计和测试解决方案涵盖整个工作流程,包 括仿真、开发和设计验证、一致性和验收测试,以及最终的制造和部署。
是德科技解决方案在整个工作流程中采用了同样的测量技术,确保获得一致的结果,从而 为您选择芯片厂商和运营商规定的适当测试用例指明方向。一致的结果使得团队能够充分利用测量成果,更快将产品推向市场。是德科技解决方案使用带宽高达 5 GHz 的硬件 和软件来满足 6 GHz 以下至毫米波频段的要求。 是德科技的 PathWave 设计和测试软件平台可加速从概念到设计、再到制造测试的整个 产品开发工作流程,并通过一体化软件平台将产品开发路径中的每一个步骤紧密衔接在一 起。 PathWave 具有开放、灵活的开发环境,可提供一致的用户体验、通用数据格式、开放式控制 界面和开放式 API。通过 PathWave 这样一个开放、可扩展且有预测能力的平台,您可以加速 设计和测试工作流程。
请下载本文了解是德科技提供覆盖设备生态系统的5G新空口解决方案,并使设计人员能够加速开发 5G 技术创新设计并将其更快推向市场,克服 5G设计和测试挑战。
解锁内容
免费注册
*Indicates required field
感谢您!
您的表格已成功提交
Note: Clearing your browser cache will reset your access. To regain access to the content, simply sign up again.
×
请销售人员联系我。
*Indicates required field
感谢您!
A sales representative will contact you soon.