应用指南
表征多种类型的微波设备时,实现尽可能高的网络分析仪动态范围极为重要,在某些情况下,这是确定测量性能的关键因素。要从网络测量系统获得最大的动态范围,了解动态范围的本质和哪些方法可用于增加动态范围非常重要。有了这些知识,设计人员可以选择合适的方法获得最佳结果,并且把对其他参数的影响降到最小,比如测量速度等。
定义动态范围
网络分析仪的动态范围本质上是系统可以测量的功率范围,具体为:
动态范围的两个常用定义是:
可获得的动态范围取决于测量应用,如图 1 所示。
本底噪声定义
接收机的本底噪声是一项重要的网络分析仪技术指标,它有助于确定接收机动态范围。不幸的是,“本底噪声”并不是一个定义明确的术语,多年以来已经有了许多种不同的定义方式。
改善动态范围
在某些测量情况下需要提高网络分析仪的动态范围,使其超过使用默认设置时获得的电平。本底噪声决定了仪器可以测量的最小功率电平,从而限制了它的动态范围。使用平均值或降低系统 IF 带宽(IF BW)可以改善本底噪声。
请下载此“网络分析仪的动态范围”应用指南以了解更多信息。
×
请销售人员联系我。
*Indicates required field
感谢您!
A sales representative will contact you soon.